This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:TPS53681+6*CSD95490输出电压 UVF

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986136/tps53681-tps53681-6-csd95490-output-voltage-uvf

器件型号:TPS53681

您好:

    我遇到了一个问题,使用 TPS53681+6*CSD95490电源0.86V,在,上电时偶尔会出现 UVF 错误

请帮助分析原因,谢谢!

下面是测试和配置图:

:电压 UVF Δ V

输出电压波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、可以通过 Fusion 分享原理图和项目文件吗? 此外、请尝试增大每相电流限制、以查看情况是否有所改善。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt:

       以下原理图,我尝试增大 PER_PHASE OCL=74A,问题仍然存在。

    还有其他可能性吗?

    谢谢!

    shaocong

    e2e.ti.com/.../tps53681.pdf

    e2e.ti.com/.../tps53681.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能回答以下问题吗:

    -布置配置文件? 我想检查补偿设置。  

    -在 失败的接通尝试期间、除了 VOUT 之外、还捕获 SW 和 CSP 波形。  

    -如果您将 UV 故障响应设置为忽略、仅用于调试、会发生什么情况。 之后它是否启动并正常运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以将 Vout_transition _rate 更改为较低的速率(例如5mV/us 或更低的速率)、看看它是否可以解决问题。

    此致、

    Weidong