This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492-Q1:单通道故障所有通道故障

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3492, TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986612/lm3492-q1-one-channel-fault-all-channels-fault

器件型号:LM3492-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3492TPS92692

尊敬的先生/女士

我的客户希望具有 一个信道故障所有信道故障。

他的规范。 是的  

VIN 9~16V。  

LED 总共20件 他接受10S2P 或20S1P。

他正在寻找 IC。 如果您有其他良好的插座、您可以告诉我。  

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    如果 LM3492正在与微控制器通信、您可以读取故障并关闭 LM3492的另一个通道。  您可以查看用作升压转换器的 TPS92692并观察故障线。  TPS92682可用作具有锁存故障的两个升压转换器。  这可以通过 TPS92682上的 SPI 总线进行监控。

    我不确定哪些故障需要锁存、自动复位和/或单通道故障所有通道故障。

    此致、