This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518HV:有关驱动器输入电压范围的问题

Guru**** 2748725 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92518HV, TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985322/tps92518hv-question-on-input-voltage-range-of-the-driver

器件型号:TPS92518HV
主题中讨论的其他器件: TPS92518

大家好、

我的客户正在进行使用 TPS92518HV 的设计、他们对驱动器的输入电压范围有疑问。 它们的设计(和功率电感器)都是假设输入为48V。 但是、在实际应用中、该驱动器可能会看到低至42V 的电压。  

对于专为48V 电压设计的驱动器而言、这种情况是否正常? 根据我所能知、他们可能需要调整一些寄存器以反映较低的输入。 他们提出的原因是、他们希望避免更改硬件设计(即功率电感器值)。 它们没有 UVLO 设置、从数据表中可以看出、如果 Vin > VLED、驱动器应该能够进行补偿。   

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    如果设计的输入电压低至42V、则无需更改。  TPS92518调节电流。  它通过调节峰值电流来实现这一点、MOSFET 会导通、直到达到峰值电流阈值、然后关闭。  关断时间由输出电压和 LEDx_toff_DAC 设置决定。  关断时间随输出电压而变化、以保持 di (峰间电流纹波)恒定。  即使 TPS92518正在调节峰值电流、这也能保持平均电流恒定。  当输入从48V 降至42V 时、开关频率会发生变化。  

    电流必须斜升至峰值电流阈值。  如果输入电压较低、则斜升至该点所需的时间将更长。  电流斜坡速率为 di/dt =(Vin-Vled)/L (从:V = L *(di/dt))。  例如、如果 Vled 为34V、(Vin- Vled)对于48V 输入为16V、对于42V 输入为8V。  在本示例中、电流在42V 时斜升至峰值电流阈值所需的时间将是该电流的两倍。  峰间电流纹波保持恒定(由关断时间决定)、平均电流调节仅在开关频率变化时保持恒定。

    很可能不需要更改寄存器值以获得 Vin 变化。  如果他们关心工作范围、我可以计算出这一点、前提是我知道电感器值、LEDxTOFF_DAC 设置、Vled (标称值、最小值、最大值)、 VIN max、nom、min I 具有48V nom、42V min、所需平均电流和/或 RCS 以及 LEDx_PKTH_DAC。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    谢谢! 是的、我们有兴趣计算对运行范围的任何影响。 您请求的信息如下:

     电感值:68uH、121m Ω DCR

    LEDxTOFF_DAC:24 (0x18)

    VLED 最大值:39V

    标称电压:36V

    VLED 最大值:48V (标称值、但由于传入电缆上的 IR 损耗、现在为最大值)

    标称输入电压:45V

    最小输入电压:42V (根据最长的馈电电缆、观察到的最低电压)

    所需的 I_led:标称值为2A

    R_sense:0.121欧姆

    LEDx_PKTH_DAC:255

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    我根据上述信息计算了所有运行条件。  请注意、由于不包括电流感应电阻器压降或电感器两端的压降、以及由于关断时间计算较短、因此较短的时间延迟、因此最小开关频率将较低。  电流纹波很低、因此峰值电流阈值计算正确。  DION 计算是为了确保其他计算正确(它们都应该相同)。  我不确定是否正在使用输出电容器、如果不是、电流斜坡中的非线性可能会显示 Vled 接近 Vin (42V、39V)的位置。  这会导致平均电流上升、该设计中的电流纹波较低、因此如果上升、它不会产生太大的影响。  我假设 Vled 最大值是实际的 Vin 最大值

    指示 0.000068 h
    LEDxTOFF_DAC 24 十进制
    Vledh 39.
    Vlednom 36.
    Vinh 48
    Vinnom 45.
    输入 42.
    国际志愿工作协会 2. A
    RCS 0.121. 电阻
    LEDx_PKTH_DAC 255. 十进制
         
    (输入电压、电压)    
    TOFF (x、39) 2.88101E-07
    TOFF (x、36) 3.1211E-07
    VcSpeak 0.255.
    IPEAK 2.107438017. A
    偏移 0.165234633 Apkpk
    双室 0.165234633 Apkpk
    Vinnom 时的 tonh (45、39) 1.87266E-06
    Vinnom 的 tonnom (45、36) 1.24844E-06
    在 Vinnom 的迪诺 0.165234633 Apkpk
    在 Vinnom 的双人房 0.165234633 Apkpk
    国际志愿工作协会 2.0248207 A
    Vinh 时的 tonh (48、39) 1.24844E-06
    Vinh 处的 tonnom (48、36) 9.3633E-07
    Vinh 处的双谐振 0.165234633 Apkpk
    Vinh 处的偶数 0.165234633 Apkpk
    Vinl 时的 tonh (42、39) 3.74532E-06
    Vinl 时的 tonnom (42、36) 1.87266E-06
    在 Vinl 处的偶调 0.165234633 Apkpk
    Vinl 的双标称值 0.165234633 Apkpk
         
    fsw (45、39) 462800 kHz
    fsw (45、36) 640800 kHz
    fsw (48、39) 650812.5 kHz
    fsw (48、36) 801000 kHz
    fsw (42、39) 247928.5714 kHz
    fsw (42、36) 457714.2857 kHz

    此致、