This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4041C:故障器件

Guru**** 2924090 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986027/lm4041c-defective-parts

器件型号:LM4041C
Thread 中讨论的其他器件:TL431

采用 TO92封装的 LM4041 ADJ 稳压器。 使用阳极连接回路、从 adj 连接到回路连接10K 欧姆、从阴极连接到 adj 连接47k 欧姆、从阴极连接到正电源连接2K 欧姆(7 - 8.5伏)、小心不要超过10伏。 应调节至大约7伏;阴极处测量约1.5伏、adj 处测量约0.4伏。 多个部件出现问题。 即使正电源不足、也不应看到如此低的电压!

所用引脚: TO-92面向平坦表面、引线朝下: 左侧可调节、中间阴极、右侧阳极。

部件标记为:
(n) 07111
4041C
IZADJ
其中(N)是旧的 National Semiconductor 标识。
已于2021年3月2日购买器件。

我真的 认为这些部件有缺陷;我的电路在 TL431中工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在测试设置期间、您是否在 VZ 上有负载。  请参见下面的。

    我已经检查了您的编号、您的设置应该可以正常工作。  VZ 应约为7V。  进入阴极的电流(假设无负载)计算为1.386mA、低于12mA 额定值。

    为了确保、您能否提供设置的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-

    感谢您抽出宝贵的时间!

    您的图片是我描述的原理图。  RS 为2K、R1 47k、R2 10K、Vs 7 - 8.5。  我尚未施加负载电阻 RL、因此所有电流都流经器件或 R1/R2分压器。

    原来的电路驱动功率 MOSFET 的栅极;当我发现它不工作时、我在原型板上连接了一个器件。  我买了20件这些东西、还没有找到好的。 此后、又有三个器件在原型板上出现故障!

    如前所述、我已使 MOSFET 电路与 TL431一起工作;我喜欢 LM4041、因为它需要的电流更少、并且对容性负载的精度更低。

    我想让 TI 拿这些器件并对其进行分析、以找出问题所在!  它们甚至不像固定的1.2伏 LM4041器件那样工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想我知道这个问题。  您能否切换 R1和 R2?  如果您从原理图中注意到、VREF 位于 R1而不是 R2之间。  因此、在47k 电阻器上为1.225V。  根据您所描述的内容、R1为10K。  如下所示、是我要计算的值:

    VZ = 1.225V*(1+(10K/47k))= 1.486V

    开关电阻器值:

    VZ = 1.225V*(1+(47k/10K))= 6.98V

    尝试切换电阻器值、让我知道您是否最终得到了预期结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本-

    解决了这个问题!  我很遗憾没有仔细阅读数据表!

    谢谢、

    道格·R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    我很高兴听到一切都得到了解决!  很高兴能提供帮助。  祝您好运!