This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:ba25619

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986543/bq25619-ba25619

器件型号:BQ25619

您好、先生、

请告知如下问题、谢谢。

QON 引脚默认为 上拉电阻,确保在 运输模式下,它可以断开  BAT 和  SYS 以减少功耗。

但检查 方框图、BATFET 是  NMOS, 看起来 BAT 将通过 体二极管到达 SYS、不应断开连接。

应该是 PMOS 吗? 或2*NMOS,背靠背。

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、

    /QON 默认保持高电平。

    只能通过主机控制进入运输模式、如 8.3.7.1 BATFET 禁用(进入运输模式)中所述。

    退出运输模式可通过拉/QON 超过 t_SHIPMODE 的时间、通过主机控制器或插入适配器来完成。

    有关 BATFET 实施的更多讨论、请由于 IP 问题直接向我发送电子邮件。

    此致、

    Ricardo