This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62080:值得注意的是、在 Webench 设计中使用3.9uH 电感器

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986741/tps62080-notable-to-use-3-9uh-inductor-in-webench-design

器件型号:TPS62080

大家好、

为什么我的客户无法使用3.9uH 电感器在 Webench 中仿真该器件? 他收到此错误-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    感谢您的提问。

    WEBENCH 建议选择1uH 电感器、因为这是 IC 数据表中推荐的值。

    因此、当选择3.9uH 的电感器时、它会显示警告错误。

    但是、如果您再次单击 SAVE、WEBENCH 应该会更新电感值(我从图片中看到电感值已经设置为3.9uH)、并且您应该能够运行仿真。

    这是否起作用? WEBENCH 在运行 仿真时是否会出现其他错误?

    作为额外的注释、请记住、在实际设计中、当选择 LC 矩阵之外的电感器值时、客户应检查系统的稳定性和性能。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。