This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2844:TL2844为什么温度上升40度

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TL2844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986500/tl2844-why-it-has-40-degree-temperature-rise-on-the-tl2844

器件型号:TL2844

尊敬的团队:

我的客户将 TL2844用于其交流/直流电源、他们发现温度上升超过40度。 TL2844的 VCC 电源电压为14-15V。 您能否帮助为客户查看原理图并提供一些建议、说明为什么温度上升幅度如此之大?

谢谢!

Dylane2e.ti.com/.../8357.Schematic-Prints.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的板上显示 40C 的位置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果是在 TL2844上、则需要检查是否存在短路。 此外、您还可以使用新器件替换、以查看是否仍显示40C 的温度上升。 基本上、您需要跟踪 TL2844的每个引脚、从 VCC 开始查看 VCC 吸收的电流、然后 检查每个引脚是否短路。

    原理图似乎没有任何问题。 因此、它更像是电路板组装问题。