This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:输出端的辅助绕组是否可以提供 Vcc?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986732/lm5122-can-vcc-be-supplied-from-aux-winding-at-output

器件型号:LM5122

大家好、

我的客户需要了解  是否可以将 LM5122引脚17与9V 辅助电源相连、同时将 Vin (引脚5)连接到55V 输入电压?

 

9V 辅助电源最初来自 Vin (线性稳压降压),然后在反激式变压器正常运行时从12V 辅助绕组中输出。 输入电压或12V 辅助绕组、以较高者为准、随时为9V 辅助电源供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephanie、

    是的、这是一个典型连接、用于在输入变为高电平时减少内部功耗。 只需注意、VCC 在 VIN 的7.6V 电压下是内部自稳压的、因此我不认为外部对9V 线性稳压器的需求很大。

    谢谢、

    银城