请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 大家好、
我的客户需要了解 是否可以将 LM5122引脚17与9V 辅助电源相连、同时将 Vin (引脚5)连接到55V 输入电压?
9V 辅助电源最初来自 Vin (线性稳压降压),然后在反激式变压器正常运行时从12V 辅助绕组中输出。 输入电压或12V 辅助绕组、以较高者为准、随时为9V 辅助电源供电。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.