This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:限流精度

Guru**** 2563760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986524/tps2115a-current-limiting-accuracy

器件型号:TPS2115A

限流电阻器(ILIM)设置为250Ω Ω、以设置电流限制= 2A。
此时的电流限制误差是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Higuchi-San、

    我们不会在数据表中对该值进行规格说明。 根据数据、我认为存在一个+/- 0.35A 的展频、类似于 RILIM=400Ohm 时的展频。 请注意、这不能保证、仅供设计参考。