This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:更新了 BQ78PL116的固件

Guru**** 2530370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116, BQWIZARD, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986203/bq78pl116-updated-firmware-of-the-bq78pl116

器件型号:BQ78PL116
主题中讨论的其他器件: BQWIZARDBQSTUDIO

您好!

请帮助我查找 BQ78PL116的更新固件。 因为我在 BQ Studio 工具中看到了不同的固件文件。

谢谢、此致、

Uday Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uday、

    BQ78PL116需要称为 bqWizard 的特定软件。

    BQ78PL116不适用于 bqStudio。 您可以在此处找到 bqWizard 的下载链接

    https://www.ti.com/product/BQ78PL116#design-development

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,希尔,

    这只是一个名称上的错误、因为我在使用阻抗测量仪表 IC 和 BQ78PL116。 我正在使用 BQwizard 3.1版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uday 您好、有新版本可用- bqWizard 3.2您是否尝试过?

    bqWizard 根据配置的参数对固件进行编程。 您能否详细说明您的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到的是6000的 FW 版本以及内部版本719和720以及810和727 (在 BQ78PL116R1中)。 BQwizard 工具(3.1)和3.4的不同版本中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 Web 加载 bqWizard 的最新版本。

    加载 F/W 的说明如下:

    以加载新固件

      -进入引导加载程序对话框:主菜单-->实用程序-->引导加载程序
      -单击"Select File"按钮
      -浏览到"C:\Program Files\Texas Instruments\bqWizard 3\Configuration Files\bq78PL116\Firmware"
      -选择 FW_0002_0000_6000_0719.enc"打开"
      -返回引导加载程序对话框后,选择"Preserve Calibration"(保留校准)框
      -单击"Download"按钮
      -将校准数据保存到文件中
      -下载完成后,大约50秒,关闭引导加载程序对话框。 控件返回到 bqWizard
      -读取所有参数:主菜单-->命令-->读取所有参数
      -打开"有线位":主菜单-->命令-->切换有线位

    这应该会将 bq78PLPL116更新为最新的 F/W 版本。