This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:仅用于监控设计

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQ76930, BQ78350, BQ76952, BQ76942, BQ76930EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986436/bq78350-r1a-use-in-monitoring-only-design

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: BQ76930BQ78350BQ76952BQ76942BQ76930EVM

您好!

我们希望在仅监控设计(即无 CHG/DSG FET)中将 BQ76930与 BQ78350-R1A 搭配使用。  

在 AFE 的常见问题 解答(文档编号 SLUUB41)中、它提到 DSG/CHG 引脚可以保持断开状态。 如果电量监测计无法控制任何 FET、这是否会导致任何意外的电量监测行为?  

当然、永久故障等应该被禁用。  还有其他需要考虑的问题吗?  

如果 BQ78350需要 FET 以实现正常运行、我们是否有一个替代器件只能用于监控?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您描述的情况、您可能需要考虑使用 BQ76952 (或 BQ76942) 电池监控器。 这是最新的电池监控器系列、许多应用使用此器件时没有 FET。 以下是有关该器件的一些快速视频信息: https://training.ti.com/training-series-bq76952-bq76942-3-16s-3-10s-battery-monitors

    我认为具有 BQ78350-R1A 的 BQ76930可能在没有 FET 的情况下工作、但我不确定是否不会出现任何问题(我需要仔细检查 TRM 以查看是否有任何需要注意的事项)。 从理论上讲、这应该是好的。 如果您需要电量监测、这将是更简单的解决方案。 否则、BQ76952将更加准确、更快、功能更齐全。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt! 我们实际上有一个 BQ76930EVM、并在工作台上进行了测试。 在电路板上 FET 完全断开并短路、并且监测计上的 FET_EN 被禁用的情况 下、监测似乎仍然可以正常工作。