This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62913:RS-CONF 限制

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986425/tps62913-rs-conf-limits

器件型号:TPS62913

您好!

我想确认我对 RS-CONF 电阻器限制的理解。    我有一个需要18.2k Ω 配置设置的应用。   遗憾的是、我的设计库中只有18.0k Ω。

在 EC 表中:

-  

假设可接受的限值为18.2kOhm +/- 4%= 17432 Ohm -> 18928 Ohm、是否安全

因此、如果我使用18.0k 欧姆1%的电阻器(17820欧姆-> 18180欧姆)、它将安全地处于这些限制范围内?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Schelle

    Schnier 正在对此进行研究、并将很快向您提供反馈。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    是的、您有正确的理解。