This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:反向电压

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986358/tps2120-reverse-voltage

器件型号:TPS2120

您好!

我们使用 TPS2120在两个12V 之间进行选择、在某些情况下、OUT 可能会链接到15V 电源、

在这种情况下,RCB (反向电流阻断)保护是否有效,输入是否受到保护?

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    是的、当输出为15V 且输入为12V 时、反向电流阻断功能将阻止任何反向事件。 请注意、在器件检测到存在反向事件之前以及由于器件的 R_on 较低、可能会出现一些初始反向电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应、

    当我们使用评估板和实验室稳定源进行测试时、我们会看到、当我们对输出施加15V 电压时、输入会产生反向影响、

    这是因为 Ircb 为1A,我们可能会有低于1A 的永久反向电流吗?

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    我认为这是器件的预期行为。 一些初始反向电流必须流经器件才能识别反向事件。 由于器件的 R_ON 较低、此触发器通常为1A、但最小值为0.2A、最大值为2A。 如果未达到此触发值、则器件不会阻断反向电流。

    可能会出现反向流动电流较小的情况、这将导致恒定的直流反向流动。  

    请注意、该反向电流规格仅在器件导通时输出端出现高电压时适用。 当器件关断时、B2B FET 将阻断所有反向电流、在开关时、器件会执行先断后合拓扑、以避免通道间导通。