This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:D1下降

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985974/tps2115a-d1-drop

器件型号:TPS2115A
主题中讨论的其他器件: TPS2116

 大家好、

我对 TPS2115A 有疑问。

 D1中为3.3V 输入。 如果通过1kΩ Ω 输入、输入电压将下降。

如果直接输入3.3V 电压、则不会发生压降。

这是为什么? 您知道原因吗?

此致、

石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    D1是一个控制引脚、因此不会拉入大量电流。 我们预计不会在该引脚上看到此引脚引起的类似压降。

    如果可以接受、请在其他器件上重新测试此情况以确认此行为是否恒定。 如果仍然发生、则可能是系统问题或3.3V 控制上存在某种额外灌电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!

    感谢您的回答。
    客户联系我。
    导致下降的原因是系统中的。

    谢谢你。

    此致、
    石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata-San、您好!

    感谢您的跟进。 我将关闭该线程。 请告知您的客户、TPS2116是我们面向未来设计的下一代低压电源多路复用器。