This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:直接施加28V 时发生故障

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS560430-Q1, TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986200/lmr50410-q1-failure-when-28v-is-applied-directly

器件型号:LMR50410-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS560430-Q1TPS560430

您好!

我们采用 LMR50410YQDBVRQ1进行了设计、以创建5V 电压轨。
因此、我们主要使用实验室工作台电源进行测试、从未通过香蕉插头连接/断开电源、而只能通过电源本身(开/关按钮)连接/断开电源。

现在、测试结果看起来非常有希望、因此我们决定在原型设计中实施它。 但是、当我们在没有实验室工作台电源的情况下将28V 连接到系统并将其直接连接到28V 时。
VIN 引脚被立即销毁。 任何低于28V 的电压都不会损坏器件。
让我进一步解释一下:实验室工作台电源使用内部软启动电路将输出调节到输入值。 但在我们的用例中、电压直接来自24V 电池、系统没有板载软启动。 我在连接输入电压时拍摄了两张示波器图片。 有一些接触反弹、但我认为这不是问题。 这些值均在绝对最大额定值范围内。

因此、我尝试了一些测试、在 EN 引脚与 VIN 引脚之间连接了一个上拉电阻器、但没有任何效果。
这就是我们决定使用引脚对引脚兼容的 TPS560430-Q1的原因、现在问题似乎已经解决。
但如果不知道问题是什么、这种感觉并不正确。 该 IC 几乎相同。

什么可能导致这种类型的行为?
可能是 IC 的闩锁?

我希望有人能够澄清这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 BVDS 违反、该故障看起来与器件 HS FET 上的 EOS 非常相似。

    观察示波器捕获、它的读数确实为~33V、接近38V 的绝对最大值。

    这是在引脚上测量的吗?

    为电路板供电时、您是否使用了长导线? 这可能会导致 VIN 上出现较大的振铃。 如果未在器件的输入电容处仔细测量、则可能无法捕获振铃的满振幅。

    我怀疑您的 Vin 有很大的响铃。

    如果您的最终解决方案涉及以这种方式为器件供电、我们将需要考虑 Vin 上的阻尼网络、因为同样的问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了一些额外的测量、看起来您是对的。 在短时间内违反 BVDS 的可能性很小、而 TPS560430对此不太敏感。  
    我必须找出一种方法来消除这种振铃、因为我们将使用用于测试的较长电缆为其供电。