This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012:PWM 平滑处理

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984743/lp5012-pwm-smoothing

器件型号:LP5012

您好 E2E 团队、

我们 正在考虑在新设计中使用 LP5012 LED 驱动 器、但我们担心光输出的脉冲性质可能会导致我们出现问题、因此我们正在寻找一种可降低风险的备份计划。

您能否告知 是否允许/建议在每个 LED 上使用"伺服"电容器来提供 PWM 脉冲的一些平滑处理?

如果不是、您能建议采用其他方法来减少光输出变化吗?

非常感谢、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    很抱歉耽误你的回答。 为了确认这一点、 您提到的"伺服"电容器是在带 GND 的输出引脚之间添加电容器、还是与 LED 并联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    没问题-感谢您回来。

    我 的想法是 将电容器与 LED 并联。

    但是、如果您认为将其连接到输出和接地之间是一种更好的方法、请告诉我。  

    从我们的角度来看、这两种方法都是可以的。

    谢谢、此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    一些设计在输出与 GND 之间添加了一个小电容器、以防止潜在的 EMI 问题。 它会影响 低 PWM 设置(1或2位)中的亮度。 但我几乎看不到 电容器与 LED 并联。  您希望防止什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    我们的应用将使用 LP5012来驱动光源 、我们将使用该光源来照亮专业成像设备。 在 某些情况下、由于 PWM 引起的脉冲光输出、成像设备可能会出现行为错误。 我们的目的是使用一个与每个 LED 并联的储能电容器来提供 PWM 脉冲的平滑处理、并将光输出波动降低至10%(从使用原始 PPM 的100%)。 我们可能希望容纳比您提到的 EMI 问题更大的电容器。 所需的实际值取决于多个因素、因此我无法提供精确的数字。 不过、作为指南、它很可能介于0.1uF 和10uF 之间、但甚至可能高达100uF。

    问题是、该电容负载水平是否会导致 LP5012以任何方式出现行为错误?

    非常感谢、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢详细的解释。 电容器与 LED 并联时不应出现错误行为。 输出通道采用开漏结构。 只要输出引脚上的压降超过饱和电压、它们就可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    真是个好消息。 非常感谢你的帮助。