Other Parts Discussed in Thread: LP5012
您好 E2E 团队、
我们 正在考虑在新设计中使用 LP5012 LED 驱动 器、但我们担心光输出的脉冲性质可能会导致我们出现问题、因此我们正在寻找一种可降低风险的备份计划。
您能否告知 是否允许/建议在每个 LED 上使用"伺服"电容器来提供 PWM 脉冲的一些平滑处理?
如果不是、您能建议采用其他方法来减少光输出变化吗?
非常感谢、
Peter
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hardy、
我们的应用将使用 LP5012来驱动光源 、我们将使用该光源来照亮专业成像设备。 在 某些情况下、由于 PWM 引起的脉冲光输出、成像设备可能会出现行为错误。 我们的目的是使用一个与每个 LED 并联的储能电容器来提供 PWM 脉冲的平滑处理、并将光输出波动降低至10%(从使用原始 PPM 的100%)。 我们可能希望容纳比您提到的 EMI 问题更大的电容器。 所需的实际值取决于多个因素、因此我无法提供精确的数字。 不过、作为指南、它很可能介于0.1uF 和10uF 之间、但甚至可能高达100uF。
问题是、该电容负载水平是否会导致 LP5012以任何方式出现行为错误?
非常感谢、
Peter