This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92638-Q1:输出电流定义

Guru**** 1138100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985910/tps92638-q1-output-current-definition

器件型号:TPS92638-Q1

大家好、

我们的客户通过大约2mA 的输出电流设置来使用该器件。

在数据表中、电气特性中的最小 I (IOUTx)为2mA。

这是否意味着我们可以设置 I (IOUT) x 典型值2mA?

或者、这是否意味 着该器件无法在2mA 以下输出?

当输出电流精度为±20%时、该器件是否能够输出2mA-20%= 1.6mA?  

此致、

太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当电流低于2mA 时、我们无法确认电流精度。 由于该器件不是针对低电流应用进行设计、因此我们无法提供超出数据表的精度、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的快速回复。

    >当电流低于2mA 时,我们无法确认电流精度。  

    ⇒这是否意味着建议我们将超过2mA 的输出电流设计为具有±20%的精度?

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当电流处于建议范围内时、您可以参考数据表中的精度。