This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407LA:规格

Guru**** 2812185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985943/tpl7407la-specifications

器件型号:TPL7407LA

大家好、

我的客户正在考虑使用 TPL7407LAD。 您能否支持客户提出的以下问题?

1.是否有每个通道的功耗规格?

2.是否有 RDS (ON)规格?

3.我想了解占空比的含义。 如何检查3Ch 是否同时运行?

4.是否有每个通道的 ASSO (安全区域)规格?  

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamagchi-San、

    我们为此器件指定了每通道的最大电流。 我们建议将每通道的电流保持在600mA 以下。  

    2.对于该器件、我们未指定导通电阻。 由于这是一个低侧阵列、我们在数据表中指定了低电平输出电压、在200mA 时通常为430mV。 这大概相当于2.15欧姆的 R_ON。

    这里的这个术语是指器件处于开启状态的任何 PWM 的时间量。 图5和6是指每个时间段可流经每个通道的最大集电极电流。 对于 D 封装、在25°C 时、如果您有3个通道以直流方式传导、则每个通道可处理的最大电流约为0.36A。 这是为了确保通过器件的总功率耗散不会导致器件在其最大允许结温范围内升温。

    4.由于该器件的使用年限、我们没有可共享的 SOA 曲线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!

    感谢您的回答。 我向客户解释过。

    此致、

    山口