This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM2611:如何生成-2.5V

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986438/faq-lm2611-how-to-generate--2-5v

器件型号:LM2611

我想知道如何使用该器件生成-2.5V 电压。 我阅读了数据表、但在如何配置器件时没有看到任何参考。
8.2.3.1设计要求
此设计可将9V (VIN)转换为–5V (VOUT)。 调整 RFB2以设置不同的输出电压。
如果有一个公式向我展示如何执行转换、那么我将被设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 OMID、

    数据表中的第8.2.1.2章提供了有关计算反馈电阻器的更多信息。 NFB 稳压至-1.23V、因此您可以像这样计算输出电压:Vout/VFB =(RFB1+RFB2)/RFB2

    此致、
    Brigitte