This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54310:电源管理论坛

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983548/tps54310-power-management-forum

器件型号:TPS54310

各位专家:

我的客户报告说 TPS54310电路有启动问题。 问题在于直流/直流电路无法以2欧姆的负载启动、而它可以以4欧姆的负载正常启动。 原理图如下:

其中、VCC=5V、VOUIT=3.3V、电感器为2.2uH、额定电流为4Arms (4.8A SAT)。

ckt 无法以2欧姆负载启动、输出电压非常低、几乎为零。 Vbias 正确、大约为2.7V。 SS 引脚电压似乎不正确。 在 ss 引脚上使用 ss 电容时、ss 电压极低、为1V。 我已让工程师移除 ss 电容器并观察 ss 引脚上的波形、下面是 ss 波形:

看起来 ss 由内部电路定期放电。 这就是为什么 ckt 无法启动的原因。 但我不明白为什么该引脚会定期放电? 我有工程师观察 VIN 电压、它非常稳定、5V、没有明显的压降。 器件的温度低、为30°C。 是否有其他可能的原因导致 ss 放电?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    我同意。 看起来软启动时间很短。 您是否尝试增大 SS 电容(100nF)?  

    顺便说一下、您能否将启动波形与 VIN、PH、电感器电流和 Vout 共享、以便我更好地了解问题?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    只是一个软提醒。

    您能否将启动波形与 VIN、PH、电感器电流和 Vout 共享? 您是否尝试增大 SS 电容(例如100nF)?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果您认为此问题已解决、我将关闭此主题。 如果您有进一步的疑问、请在此处发布您的评论以重新打开 IT。

    此致、

    Excel