This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] LM5176:仅用作降压控制器

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5176, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986532/faq-lm5176-just-work-as-buck-controller

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件:LM5146LM5175

大家好、

LM5146自缺货以来、我对 LM5176有几个问题:

  • LM5176能否用作降压控制器? 只需使用两个 Mos?
  • 与 LM5175相比、LM5176是否具有任何 EMC 改进?

非常感谢您的帮助!

B.R.

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiawei、您好!

    我们不建议仅使用2个 MOSFET 的 LM5176、因为我们也可以在升压侧感应多个信号。

    通常、可通过使用抖动功能、栅极电阻器或缓冲器等来降低 EMC。 据我所知、行为与 LM5175类似、但我没有直接比较 EMC 试验箱中的两个电路板。

    此致、
    Brigitte