This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:运行时的电流限制。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985383/lm25085-current-limit-during-runtime

器件型号:LM25085

您好!

我可以在运行时间内更改 LM25085的电流限制吗?

我要实现的目标是保持输出电压恒定并改变输出电流。 LM25085是否支持此类配置?

此致、

Nikhil Anjane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikhil、

     设计良好的降压电路可以输出恒定且稳定的电压。 但输出电流取决于负载。  

     电流限制可以通过 配置  不同 的 Radj 来调整,它用于过流保护,而不是用于负载控制。 我想您可以通过调整负载来改变输出电流。  

     如果我误解了您的问题、请您弄清楚。 谢谢。

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:
    我使用的负载能够在7V 电压下汲取6A 电流。
    我希望将输出电压保持在7V 恒定、然后将负载的电流限制设置在1A-6A 范围内。 因此、在任何给定的时间、都可以动态设置可用于负载的最大电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:
    我使用的负载能够在7V 电压下汲取6A 电流。
    我希望将输出电压保持在7V 恒定、然后将负载的电流限制设置在1A-6A 范围内。 因此、在任何给定的时间、都可以动态设置可用于负载的最大电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikhil、

     很抱歉因为周末而耽误你的时间。

     我认为您需要的是可调节 CC/CV 降压。 我不建议使用电流限制来实现 CC/CV。 如前所述、电流限制用于保护。 我不知道  有关您 的负载的详细信息、但对某些类型的负载来说。 电流限制可能会导致输出电压下降。 您可能需要仔细检查在输出电压恒定的情况下是否可以限制负载电流。

     以下链接介绍了采用LM25085.https://www.ti.com/lit/an/snva486a/snva486a.pdf 的 CC/CV 降压转换器 

    BR、

    维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    感谢您的参与。 我的负载实际上是一个电机。
    但是、正如 pdf 所述、为了实现正确的电流控制、我需要添加外部电路。

    此致、
    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nikhil、

     是的、设计 CC/CV 降压需要一些额外的电路。 您可以在演示板和电机负载上进行测试、以检查正常的 CV 降压转换器是否可以通过电流限制来控制输出电流。

    BR、

    维克多