This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:循环使用 SHDN 引脚会由于输出电容而使输出保持低电平

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986385/tps1663-cycling-the-shdn-pin-keeps-the-output-low-due-the-output-capacitor

器件型号:TPS1663

大家好、  

我们的客户注意到、当他连接了2A 的电阻负载并通过下拉 SHDN 引脚然后开启电源来使 IC 保持启用状态时、它工作正常。 然而 、当他循环 SHDN 引脚时、IC 保持关断状态。 他 也能够在 EVM 中复制此场景。 在进一步测试后、他移除了1000uF 电容器、问题消失了。 增大 dVdT 引脚中的电容值是否会解决此问题? 您能否为2A 负载提供 dVdT 电容值建议?  

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    器件能够成功启动的负载数量存在限制。 对于纯容性负载、我们可以增加 dVdT 电容器以降低整个器件的功率损耗、从而成功启动。 如果存在额外的电阻负载、则输出电容的可用电流量可能不足以在器件可以处理功率应力的时间内成功上电。

    请参阅 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps25942a.pdf 中的第10节

    您的最终负载是什么? 我们建议使用器件的 PGOOD 输出来启用下游负载、从而成功启动。

    此致、Rakesh