This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:软启动时间最小值/最大值

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986192/tlv62568-the-soft-start-time-min-value-max-value

器件型号:TLV62568
各位专家、您好!
TLV62568DRL 数据表规定、Tj = 25°C 时的软启动时间为0.9ms (典型值)。
请告诉我 Tj =-40至125°C 时的软启动时间最小值/最大值
软℃时间(Tj = 25 μ s)
典型值= 900us

软℃时间(Tj = 125 μ s)
最小值=确认时间
最大值=确认时间

谢谢、此致、

乌达伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udai、

    感谢您的提问。

    很抱歉、我们不会在此平台上共享此类数据。

    如果需要、请联系您当地的 TI 销售团队、以便私下讨论此主题。

    只需添加一个注释;  很难告诉您软启动时间的有意义的限制、因为 它还包括输出电压的上升时间、因此它严格取决于您的电路参数、 如 COUT、VOUT、电感值、VIN、 …μ A

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefano、

    感谢您的回复。

    我将与 TI 销售团队讨论这个问题。

    谢谢、

    Udai