This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659413EVM:TPS65941-X:电源序列问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986241/tps659413evm-tps65941-x-power-sequence-issues

器件型号:TPS659413EVM

大家好、团队成员。

        我们的团队有一个使用 AM6528+TPS65941319RWER 的项目。 现在、我有两个问题需要解决。

由于默认设置、1、5 BUCK 和4 LDO 在加电时被禁用(请参阅随附的图片)、 如果我们通过 I2C1将默认设置更改为"able"、

我们是否要使用所有这些工具? 谢谢。

2、降压和 LDO 的加电和断电序列的默认设置是什么?您是否想告诉我们如何通过 I2C1配置加电和断电序列寄存器。

我无法从 TPS6594-X 的数据表中找到有关电源序列的任何信息 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您的设置似乎存在加电问题。 NVM 默认设置将启用所有电源轨。 请检查以下各项:

    1. 请附上您的原理图和 PCB 布局以供查看。
    2. 测量 PMIC VCCA 电压、电压应为3.3V;LDO_VINT 输出电压应为1.8V。
    3. 如果上述两个电源轨电压都正确、您能否从地址0x5A 到0x6C 读取寄存器、以便我们可以检查其未正确通电的原因。

     谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil Yi40、

        我很抱歉,我的问题没有得到清楚的描述。 我现在根据 PMIC 数据表绘制原理图、我 对 PMIC 数据表中的加电时序有疑问、但数据表中没有相关内容。
    1、我关心的是 PMIC 首次上电时的默认上电时序、哪个电源输出首先启动、哪个电源输出最后启动、以及 NVM 中的默认设置是什么。
    2 μ s、、我们只能通过 I2C1更改电源序列寄存器设置。 但首先、PMIC 必须为 MUC 或 SOC 供电、然后才能运行、这是我不理解的。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     好的。 器件型号 为 TPS65941319RWER 的器件是具有客户 NVM 设置的定制器件。 不允许 在公共帖子中共享客户 NVM 设置。 请咨询您当地的 TI FAE、由 Emil 与我们联系。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。