This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25600:UCC25600

Guru**** 2520470 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985666/ucc25600-ucc25600

器件型号:UCC25600

您好!

在您的数据表中、我听说 UCC25600适用于1KW 以下的功率。 但在我看来、它只是一个 cotroller IC、应该适用于更高的功率。

目前我想设计一个3.5KW 的 LLC 电路、IC 是否合适?

此外、在您的参考设计中、IC 是初级侧的 cot轧 制件、因此需要光耦合器。 但在我的设计中,IC 是次级侧电容器,那么什么是反馈电路? 您能给我一个参考电路吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC25600可支持全桥 LLC、该器件也可处理3.5kW 功率、以下为参考 circuit.e2e.ti.com/.../2570.Schematic-Prints.pdf

    建议将 UCC25600作为电路放置在初级侧。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复和原理图。 在我看来、如果驱动器 IC 是自举、那么 UCC25600应该是主要驱动器。 但我使用驱动器变压器驱动 MOSFET、然后 UCC25600可位于次级侧。 你有什么看法? 如果我在次级侧使用 UCC25600、风险如何? 您还能向我提供有关电路的反馈吗? 我认为电流镜很有用、您怎么看?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Fleming

    您是对的、理论上、如果具有驱动器变压器的驱动器电路、UCC25600可以位于初级侧或次级侧。

    但我仍然建议将 UCC25600置于初级侧、因为我没有为您提供反馈电路。 与在初级侧放置 UCC25600相比、没有其他优势。

    云生