This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:BQ24040

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/983226/bq24040-bq24040

器件型号:BQ24040

您好!

多年来、我们在许多产品中使用了此器件(Bq204040)、最近我们收到了客户投诉:充电问题。 在仔细检查这些投诉后、我们注意到充电电流大约每20ms 打开/关闭一次。 图1显示充电电流正在打开/关闭、然后充电指示灯变为低电平、充电电流保持稳定。 (Ch1、Orange、PG 引脚;Ch3、Blue、 chg_indicator 引脚;CH4、绿色、充电电流)。 我还看到充电指示灯可以保持高电平、并且充电电流持续打开/关闭(请参阅图2)。 最后、我希望看到的是图像3。 您能不能帮助我调试这个问题。 谢谢 Aileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aileen、

    欢迎使用 E2E!

    它看起来不像您的图像那样经过。 您可以重新发送它们吗? 请确保使用"插入/编辑媒体"操作。

    您是否也能够共享原理图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    我没有插入文件的选项、就像您在下面突出显示的那样(我没有看到与您相同的 GUI)。

    它只允许我通过添加 URL 链接来插入文件。 是否有其他方法可以添加文件/图像。

    谢谢、此致

    Aileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aileen、

    E2E 似乎完成了 UI 升级。 您能否选择以下选项:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的快速响应。 我看到的是"插入"->"图像/视频/文件"、但我没有图像中所示的上传选项(在 URL 和尺寸之间)。  我只有 URL 选项。  

    我尝试了3个浏览器:Firefox、Internet Explorer 和 Google Chrome

    此致

    Aileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、  

    我创建了一个分接框帐户、并添加了图像和原理图。 请在下面找到链接

    https://www.dropbox.com/s/nwehvah9wokje5l/Schematic.PNG?dl=0

    https://www.dropbox.com/s/b8g8vumtdrhq30g/SCRN0490.PNG?dl=0

    https://www.dropbox.com/s/vzzhxcocfm7zv4e/SCRN0501.PNG?dl=0

    https://www.dropbox.com/s/c1xg5xz92grd4gw/SCRN0508.PNG?dl=0

    此致

    Aileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aileen、

    是否仅电池连接在 OUT 引脚上? 是否有任何其他东西连接到 OUT 引脚、例如负载? 您是否知道这是在特定电池电压下发生的?  

    您是否能够重新创建此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    此处是完整的原理图页面、因此您可以看到 PMIC 的 OUT 引脚上还有其他什么。 VDD_EN 为低电平、因此 Q3和 Q6在充电时处于关闭状态。  VCC 为 MCU 供电、但充电时处于睡眠模式。 因此休眠电流 < 6uA。

    https://www.dropbox.com/s/vcuhgexzezms6uk/Schematic_PMIC.PNG?dl=0

    我能够重新出现此问题。 我在同一个控制器上使用了不同的电池、并且出现了问题。  我没有做足够的测试来表明它 在所有电池电压下发生。  

    请告诉我、如果您希望我对其进行具体测试或提出任何其他问题。

    谢谢、此致

    Aileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aileen、

    您之前是否在 BQ24040中使用过 REG1 IC? 您是否能够尝试在没有此器件的情况下充电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、稳压器 在过去的3.5年中与 BQ24040搭配使用。   

    在下拉框图像 SCRN0501.png 中、可以看到在 pwr_gd 变为低电平后、电流在290mA 和0mA 之间闪烁。  然后、当 Chg_indicator 变为低电平时、电流将稳定至290mA、充电将 恢复正常、电池将按预期充电。  但是、在良好的器件中、电流在开始时不会闪烁、如 SCRN0508.png 中所示。

    但是、当 pw_gd 变为低电平时、充电电流将在 XmA 和0mA 之间闪烁。 但 CHG_INDIOG 永远不会变为低电平、电流将在 XmA 和0mA 之间保持闪烁。 请参阅图像 SCRN0490.png。

    谢谢 Aileen

    https://www.dropbox.com/s/b8g8vumtdrhq30g/SCRN0490.PNG?dl=0

    https://www.dropbox.com/s/vzzhxcocfm7zv4e/SCRN0501.PNG?dl=0

    https://www.dropbox.com/s/c1xg5xz92grd4gw/SCRN0508.PNG?dl=0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aileen、

    为了确保充电器 本身能够隔离问题、是否在没有稳压器的情况下进行测试? 这有助于隔离问题并帮助我们诊断问题。