This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:ISET 引脚问题

Guru**** 2523480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986131/bq24072-iset-pin-issues

器件型号:bq24072

您好、TI 专家

如果 ISET 引脚保持未连接状态、那么如果保持悬空状态、消耗的电流将是多少?
ISET 设置是否有任何条件?它是否在浮动状态下正常工作?

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如果 ISET 引脚保持悬空、则充电被禁用。 ISET 需要一个590 Ω 至8.9kOhm 的电阻器、以便为充电器充电。