This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:建议运行条件

Guru**** 2580915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986304/tps7a90-recommended-operating-conditions

器件型号:TPS7A90

你(们)好

我可以在数据表(SBVS324)第4页中看到推荐的 Cin 和 Cout 容量。

该电容是否考虑了直流偏置特性?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keisuke、

    没有、该电容不考虑直流偏置特性。 该表显示了要使用的实际电容器值。 通常、我们在数据表中将直流偏置特性称为电容、而不是电容。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Keisuke、  

    为了补充 Wilson 的说法、我们数据表中的最小电容器值往往会考虑50%的降额。 这意味着该器件在输入/输出端需要至少5uF 的电容。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,威尔

    感谢你的建议。

    我知道。

    此致、

    Keisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Juliette

    感谢你的建议。

    我知道。

    此致、

    Keisuke