This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM350A:需要生成125mA 负载电流

Guru**** 2515880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM350A, TPS7A26, TPS7A25, TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985988/lm350a-need-to-generate-125ma-load-current

器件型号:LM350A
主题中讨论的其他器件: TPS7A26TPS7A25TPS7A24

大家好、

你好。

我们的客户正在其设计中使用 LM350A。 它们具有12V 电源和电阻为80欧姆的负载。 它们需要在此负载下以125mA 的电流生成电流。 他们如何实现这一点?

当它们将输入电压增加到15-16V 时、器件可生成125mA、但不能在12V 电源下生成。 任何替代器件也是值得欢迎的。

提前感谢!

艺术