This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:工作电压

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986286/bq76940evm-operating-voltage

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件: BQ76940

大家好、

你好。

客户已通过 bq76940EVM 确认。   

在 bq76940EVM 上模拟9节电池时、最小工作电压是多少?

当 BATT+和 BATT -由电池供电时、BQ76940不再工作之前的电池最小值是多少?

此外、BQ76940EVM 在默认状态下确定电池在过压或欠压状态下运行的时间点是什么?

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    1.《BQ76940EVM 用户指南》 中规定的最小工作电压表2. 性能规格汇总为38V。   BQ76940 VBAT (电池组电源)的最小建议工作电压总共为6V 或18V。  建议的 REGSRC 输入的最小值也为6V。  在 BQ76940 EVM 上、REGSRC 来自 VC5X、可能比 VC5X (VBAT)低约3V、因此它可能满足 VBAT (电池组电源)电压约9V 或 BATT+电压约27V 的器件的最低建议运行条件。  REGSRC 上的6V 应该运行 REGOUT 稳压器正常、但不会为 FET 栅极提供大量电压。

    2、BQ76940的复位电平为 VSHUT、同样适用于电池组电源电压 VBAT、最大3.6V、如果所有组匹配、则为 BATT+ 10.8V。  然而、REGSRC 在该电压下将降至接近1V、REGOUT 不足以操作该部件。  如果您更改电路板以提供更高的 REGSRC、则如果电池匹配、它应在此级别运行。

    3. EVM 具有 BQ76940的默认状态、OV 和 UV 设置为 ADC 值、OV 设置为0x2AC8、UV 设置为0x1970。 请参阅数据表 中的第10.3.1.2.1节"集成硬件保护"。  由于每个器件都存储了电池的增益和失调电压、因此每个器件的电压可能略有不同。  在 UVMINQUAL 下方、一个电芯被视为短路、不会触发 UV。