This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:电流斜升和斜降时间

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92518, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986081/tps92518-current-ramp-up-and-down-times

器件型号:TPS92518
主题中讨论的其他器件: TPS92515

我正在研究使用 TPS92518打开/关闭 LED 的可能性、这是通过应用 PWM 信号来实现 的、以便与机器/摄像头视觉同步。 我遇到的问题是、我只有大约10us 的时间来斜升/下降到/从特定电流。 根据 数据表、它看起来 TPS92518的斜升时间大约为10us、但是斜降时间要长得多。 对缓降时间有什么看法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS92518的斜升和斜降速率将取决于电感值、输入电压、输出电压和电流(以及输出电容、如果有)。  如果您有这些值、我可以计算电流斜升和斜降。  您在哪里可以看到数据表中您具有的斜升和斜降速率?

    斜升速率和斜降速率通过方程式 V = L *(di/dt)计算、因为这是一个滞环控制器

    VIN、Vled、Ied 和 L。 斜升速率为 dt = L * di/(Vin-Vled)、其中 L 是电感值、di 是所需的电流调节。

    使用所需的电流调节、斜降速率为 dt = L * di/(Vled)(这样可以避免负符号)。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的快速响应。 我只是想在致力于详细设计之前了解情况。 图26似乎表明上升时间可能约为10us。 图28似乎表明、下降时间比上升时间长得多-这正是我的问题所在。 我必须在大约10us 内完全关闭一个 LED。 否则、一个波长 LED 灯将污染另一个波长 LED 灯。  

    VIN=24VDC

    最大 ILED = 0.6A-1A (各种 LED)

    VLED =最小值0.6V -最大值2.7V (各种 LED)

    PWM = 110us 打开、130us 关闭=>周转时间为10us。

    如果 TPS92518 无法完成该工作、您是否可以推荐其他任何芯片?

    陈锡安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    我给您的数字不对。  我的差。

    最大 ILED = 0.6A-1.2A (各种 LED)

    VLED =最小值1.8V -最大值8.1V (各种 LED)

    陈锡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我刚才计算了需要的电感值、我在0.6V、1A 时使用了4.7uH。  它将无法以这种方式与 PWM 引脚配合使用。

    在这种情况下、分流 FET 调光将起作用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有支持分流 FET 调光的 TI IC?

    陈锡安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    好的、与之前的答案很容易改变。

    它可以在1.8V 最小输出电压下工作。  如果我使用15uH、它会将下降时间从1.2A 变为10us。  这方面的限制是 TPS92518的最短导通时间。  它是235ns。  如果我使用15uH、则电流上升时间至1.2A 将大约为800ns。  这意味着电流纹波必须至少为0.35 Apeakpeak。  我不确定您的最大电流纹波规格是多少?

    并联 FET 调光是另一种几乎可以瞬时响应 PWM 信号的方法。  TPS92518专为矩阵调光而设计、矩阵调光是一种分流 LED 的方法。  请参阅数据表的第8.3.3节。  这将允许使用更大的电感器来降低电流纹波、并根据需要在 PWM 频率下使用一些输出电容(它会增加输出电容的开通延迟)。  另一个需要注意的器件是 TPS92515或 TPS92515A。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    纹波电流应尽可能小。 我没有数字。 但我认为0.35A 峰间电流不起作用。  

    我对 TPS92515更感兴趣、因为它只是一个通道、易于布局。 我在单个 PCB 上有24-40个通道。  

    您是否有设计分流 FET 或矩阵调光的应用手册? 在这两种情况下、电源效率可能不是很好。

    陈锡安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    数据表在第8.3.4节中介绍了分流 FET 调光。  该 EVM 可设置为进行分流 FET 调光。  用户手册第3页的第3.2.2节介绍了如何转换。  很抱歉、没有更多详细信息。  它实际上只是配置 ROFF 电路并选择正确的 MOSFET 进行分流。  我可以帮助计算分流 FET 调光的组件。

    由于 LED 驱动器在 LED 关闭期间运行、整体效率将会降低。  分流时、大多数损耗将位于续流二极管中。

    关断时间将导致输出电压低至1.8V 时纹波电流发生变化、因为它必须将 Coff 电容器充电至1.0V。  如果电流纹波相当低(电感值较大)、则可能不明显。

    TPS92515和 TPS92518是适用于分流 FET 调光的滞后控制器。

    此致、