This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:可变输出

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561, TPS54560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986247/tps5450-variable-output

器件型号:TPS5450
主题中讨论的其他器件:TPS54561TPS54560B

大家好、

你好。

客户需要确认以下内容。

1. 在照片中,客户希望通过添加数字电位计来控制输出电压,而不是 R2 (希望控制5V 至15V 的输出电压)。  在不更改其他外部组件的情况下、数据表中的设计是否可以做到这一点? 根据 它们、 当尝试使用 webench 时、电感器和电容器的值会发生变化

2.客户还希望 使用24电压作为输入电压、使用4-5安培作为输出电流

谢谢你。

此致、

梅纳德

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可能不想更改 R2的值、而是保留 R1和 R2作为输出电压的起始点、例如将 R1和 R2设置为15V 输出、并在 R2上连接数字电位器以控制输出电压。 这样、如果未定义电位计输出、至少将定义您的输出电压。  

    由于这是一个电压模式控制器件、因此可能很难用您拥有的输出电压范围进行补偿。  

    我可以选择 TPS54560B 或 TPS54561、这是一款具有可调节补偿的电流模式控制器件。  

    https://www.ti.com/product/TPS54560B



    对于上述器件、我将从 webench 设计中选择10V 输出的电感器和5V 输出的输出电容器。  

    谢谢

    -Arief