This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:TLV733P 功耗和热量

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985356/tlv733p-tlv733p-power-consumption-and-heat

器件型号:TLV733P

尊敬的先生/女士

我的客户测量了她当前的实际功耗、我测量了以下功耗。

客户的当前(实际)功耗:
4V 输入电压至3.3V/158mA
3.3V 输入电压至1.2V/107mA
客户担心热耗散、
由于客户担心散热、因此他想知道以下信息。

他选择 SOT-23-5封装。
Package 散热
Calculate μ A 实际温度(基于实际电流)

此外、我想问、如何计算温升?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    我明天会回来。

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    如果不了解电路板的任何信息、就很难准确回答您的问题、但您可以使用数据表中的热性能信息进行估算。  

    结温可通过以下公式计算得出:Tj = Ta + PD (TJA)、其中 Tj 是结温、Ta 是环境温度、PD 是功率耗散(Vin - Vout)* Iout、TJA 是结至环境热阻。

    第一种情况会使环境温度升高25°C、第二种情况会使环境温度升高51°C。

    此致、
    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    客户告知不同环境温度下的 PD 不同。 但这与我知道的不同。 我想问您这是什么样子? 还有一些客户希望了解以下参数。

    TLV733PDBVR
    封装/外壳:SOT-23-5
    功率耗散(mW)(Ta=25℃)=?  
    功率耗散(mW)(Ta=85℃)=?  

    TLV73312PDBVR
    封装/外壳:SOT-23-5
    功率耗散(mW)(Ta=25℃)=?
    功率耗散(mW)(Ta=85℃)=?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    除非您更改输入电压、输出电压和输出电流条件、否则功率耗散不会改变。 器  件结温的计算公式为:Tj = Ta + PD (TJA)、其中 Tj 是结温、Ta 是环境温度、PD 是功率耗散(Vin - Vout)* Iout、TJA 是结至环境热阻。

    您可以看到、功率耗散和结至环境热阻是常数、因此这里唯一的变量是环境温度。

    第一种情况下的温度上升25°C、第二种情况下的温度上升51°C。 对于第二种情况、环境温度必须保持在75C 以下。

    TLV733PDBVR
    封装/外壳:SOT-23-5
    功率耗散(mW)(Ta=25℃)->结温= 50C
    功率耗散(mW)(Ta=85℃)->结温= 110C

    TLV73312PDBVR
    封装/外壳:SOT-23-5
    功率耗散(mW)(Ta=25℃) ->结温= 75C
    功率耗散(mW)(Ta=85℃)->结温= 135C

    谢谢、

    标记