This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:VCC-UVLO

Guru**** 2531530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986226/lm61495-q1-vcc-uvlo

器件型号:LM61495-Q1

大家好、

我对 VCC_UVLO_HYST 的定义有疑问。

它被指定为 VCC_UVLO 的电压迟滞。

由于 VCC_UVLO 被指定为最大值3.7V、VCC_UVLO_HYST = 3.7V (最大值)- 1.2V = 2.5V?

VCC_UVLO 指定为 Vin 电压。

因此、该2.5V 下降 UVLO 也指定为 Vin。

我的理解是否正确?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCC_UVLO_HYST=1.2V 典型值

    VIN_Operation=3.7 (max)-1.2=2.5V、2.5V 下降 UVLO 也被指定为 Vin。

    此致、