This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1843B-SP:用于电压模式 UC1843B PWM 的锯齿发生器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843B-SP, UC1843-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984462/uc1843b-sp-sawtooth-generator-for-voltage-mode-uc1843b-pwm

器件型号:UC1843B-SP
主题中讨论的其他器件: UC1843-SP

您好!

我`m 能够在300kHz 时生成正斜坡锯齿波形、峰值为0.8V 的组件、以便在电压模式下为 UC1843B PWM 的"I SENSE"引脚供电。 该组件还应具有另一个输出、用于生成两个锯齿波形、这些波形偏移50%、因此如果可能、应使用延迟引脚。 此外、该组件应是太空级、军用组件、或至少具有高可靠性功能。

提前感谢您  

Giacomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giacomo、

    最简单的操作是将锯齿与 UC1843B-SP 的时钟分频。

    如果您看一下 UC1843B-SP 的 EVM、您可以看到斜率补偿使用了类似的东西。

    这是一种相对简单的修改、用于增加斜坡的尺寸。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在 UC1843-SP 的 EVM 文件中、我可以看到有助于我生成锯齿的任何东西。 此外、我不理解如何对 PWM 生成的时钟进行分频。

    提前感谢您

    Giacomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Giacomo、

    在用户指南中、有 UC1843B-SP 的原理图。 Q3/R15/R16生成一个三角波形、该波形进入电流感测引脚以进行斜率补偿。 增大斜率大小将允许您在电压模式下运行器件。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuby8/sluuby8.pdf

    谢谢、

    Daniel