This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3700-Q1:温度

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986353/tps3700-q1-temperature

器件型号:TPS3700-Q1

您好!  

我看到组件的最高温度范围为125°C

我想在150°C 时使用它,如果我提供任务剖面,是否可能会这样做?

事实上,温度条件在150°C 时不会达到100%。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看情况而定。  您能否提供任务剖面?