This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23841:发现问题

Guru**** 2392995 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986002/tps23841-discovery-issue

器件型号:TPS23841

TPS23841处于自动模式。

它成功检测到 PoE 摄像机。

使用 POE 分配器(POE21-120)时、发现似乎失败了。 在状态1寄存器中设置发现失败位、但它还显示检测到1类器件。 它似乎是在探索过程中的一部分。 未报告故障。 正在为 POE 分离器供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、您能不能在 PSE 和 PD 的发现和协商过程中帮助获取 RJ45的电压信号波形(如果可能、还包括电流波形)? 如果 连接了2类 PD、我本来希望 PSE 为其提供高达0类(13W)的功率。

    您是否曾尝试连接2类 PD TI EVM 只是尝试连接另一个25W PD? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已使用 POE 摄像头进行了测试、该摄像头报告发现已完成、没有任何问题、并报告了2类器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jerry、问题似乎出在分离器上的4级 PD。 我想看看问题是否真的是 PSE、或者是否是可能出现错误行为的分离器。 如果2型 PD (我建议使用 TI EVM、因为我们通过了广泛的合规性测试)通过了 PSE、那么我们可能会说分离器可能会出现问题。 请告诉我这是否有帮助。 谢谢!