This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:正在寻找具有 I2C 接口的电子保险丝解决方案

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2359, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986176/tps25980-looking-for-efuse-solution-with-i2c-interface

器件型号:TPS25980
主题中讨论的其他器件:TPS2359TPS25947

尊敬的团队:

您能否为以下规格提供合适的解决方案?

电源轨:12V 和3.3V

额定电流:  

-12V (精度+/-9%):5.5A。

-3.3V (准确度+/-9%):3A。

接口:I2C

如果我们没有适用于此应用的电子保险丝解决方案、还建议使用热插拔。

谢谢。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您与我们联系。 我们有符合 上述要求的热插拔解决方案 TPS2359。 请告诉我们、I2C 接口的要求是强制性的。 如果不是、则建议使用电子保险丝 TPS25947。 两个 TPS25947可分别用于12V 和3.3V 电源轨。 它实际上是一个空间优化型解决方案。