This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:未上电芯片时的 TPS3840开漏复位引脚阻抗

Guru**** 2532110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986087/tps3840-tps3840-open-drain-reset-pin-impedance-when-the-chip-is-unpowered

器件型号:TPS3840

尊敬的 E2E 设计支持:

使用此 电压监控器芯片的漏极开路版本、在芯片未通电时、我是否可以假设复位引脚为高阻抗? 至于我的问题的背景、在我的应用中、一种有效的可能情况是上拉复位引脚的电压轨已经上电并正在运行。 而 TPS3840未通电。 在这种情况下、不允许电流流动、因此我需要高阻抗复位引脚、或者我必须使用具有外部 NFET 的推挽高电平有效 TPS3840版本。 请提供建议。

提前感谢:

Tom Ldeczi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、如果器件低于 POR、/RESET 输出为高阻抗、应满足您的应用需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的快速回答、非常感谢!

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很高兴能提供帮助。  祝您好运!