This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:设计支持

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984264/ucc28951-design-support

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950

尊敬的支持团队:

我们面临12V 辅助电压的变化(7V-12V)、具体取决于输出电压、并且在输入电压(390V-PFC)出现时、有时无负载 DUT 会发生故障


设计参数

输入电压170v-275V

输出58.8v

瓦数:2200

延迟比率5:1

第10条

第2秒

死区时间400nS

频率为60kHz

非 SR

测试程序:

*向 PWM 控制器施加辅助电压(+12V)。

*缓慢增大初级部分的输入电压。

*一次达到交流电压50V,辅助电压下降到11V

交流电压-辅助电压

100V- 10V

190V- 9V

*请查找附加图像。

此致、

Sanin。

黄色栅极信号(D)、蓝色初级电流

黄色栅极信号(D)、蓝色初级电流

黄色漏极到源极波形(D)、蓝色初级电流