This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:TPS568230和 TPS51396有何不同?

Guru**** 2517940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986193/tps568230-what-different-between-tps568230-and-tps51396

器件型号:TPS568230
主题中讨论的其他器件:TPS51396

大家好、

我的客户想知道 TPS568230与 TPS51396是否具有 P2P 和 Bom 2 BOM?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    输入电压是多少? 频率和工作模式设置是什么?

    TPS568230是一款最大输入电压为18V、EN 最大值为4V 的器件、具有三种频率选择和非锁存功能、可用于故障检测。 TPS51396的最大输入电压为24V、EN 最大电压可高达6V、频率设置和锁定仅为580KHz、可用于 OV/UV 故障条件。

    它们是 P2P。 但 B2B 需要根据应用程序进行配置。

    谢谢、

    Lishuang