This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:关于工作频率、电感和限流调节电阻(Radj)计算

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489, LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985976/lm3489-regarding-operating-frequency-inductance-and-current-limit-adjustment-resistor-radj-calculation

器件型号:LM3489
主题中讨论的其他器件: LM5085

大家好、

在我的设计中、我在3个电路中使用 LM3489。  和两个 PFET (P/N FDS4435BZ0对于所有3个电路并联。

1.12V 输入和3V 输出、负载5A

2. 12V 输入和5V 输出、 负载5A

3.12V 输入和12V 输出、 负载5A

我想计算工作频率、电感值和 Radj。

用于计算频率。 我对数据表中的公式有疑问

1. L 的值未知、因为我尚未计算电感值。 为了计算电感值、我还需要我不知道的工作频率。

2.我使用的是 CFF=470pF。 那么 alpha=1? 或者我需要进行计算?

3. 对于延迟,是90ns (LM3489的传播延迟)+10ns (PFET 的导通时间)?

有关计算电感器值的信息、请参阅数据表中的公式

什么是 VDS? 如何知道 VDS 的值?

2、Δ I 是5A*0.3=1.5吗?

3. 什么是 D?

硬件我知道吗? 因为我需要电感器值来计算 f

来计算 Radj、方法是参考数据表中的公式

Iind_peak 是我要限制的电流吗? 以及如何计算 IRIPPLE?

2.如电气特性中所示、ICL_adj 在3uA 至7uA 之间变化。 那么、在计算时、我应该考虑哪一个值?

PFET 的 RDS_ON 为20mE。 因为我要并行连接。 我正在考虑10mE。 正确吗?

随附的3个电路的图片供您参考

请澄清以上所有要点。

谢谢、此致、

Santhosh Kumar S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhosh、

    为了实现更好的频率控制和更好的5A 性能、我推荐 LM5085。

    对于 LM3489、您应该选择 L 和电容 ESR、并使用数据表中的等式4*计算得到的频率。

    根据所选 L 和计算的频率计算电感器纹波电流。 标准公式为 ΔIL =(VIN-VOUT)/L *(D/FSW)。  其中 D 是占空比(VOUT/VIN)。

    确保降压情况下的纹波电流为~ 0.3 * IOUT。  

    请注意、使用 CFF 时、计算公式4时 α= 1 (数据表第11页)。

    对于 Radj、考虑3µA μ V 最小值。

    Iindpeak 是峰值电感器电流。 最小值为 IOUT +ΔIL /2、但您可以使用1.5*IOUT 在负载阶跃瞬态中获得更大的电流裕度。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多