Other Parts Discussed in Thread: UCC256403, UCC256303
主题中讨论的其他器件:UCC256403、
您好!
我的客户使用 UCC2564303进行600W、24V/15A 设计、存在 SR MOSFET 损坏问题、但改用 UCC256403 可以改善此问题。
异常情况:0A/0.5ms、2A/0.5ms、SR MOSFET 将在大约1~15 μ s 后击穿
当放大占空比以查看波形时、LLC 图片是正常的、但 在 电源关断时波形是异常的。
当通道2 LLC 的低侧栅极占空比波形异常时、对应于 SR 的栅极已异常导通、从而导致 SR MOSFET 击穿。
但是、为什么更换 UCC256403可以改善该问题、压摆率是否会受到影响?
此致、谢谢
摇滚