This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:能否将 TL431代替 AME41-ADJ 用于 MCU 参考应用

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985055/tl431-can-i-use-tl431-instead-ame41-adj-for-mcu-reference-applicatioon

器件型号:TL431

大家好、

如标题中所述。 

我能否在 MCU 基准电压应用中使用 TL431代替 AME41-ADJ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您是否详细了解了如何 为此应用配置 AME41-ADJ? 如果基准周围有补偿电路、也会变得特别棘手。

    存在一些主要差异、例如 TL431的最小工作电流高于 AME41。 鉴于此、TL431LI 可能会受到关注、因为它的最小工作电流也较低、但要确切了解的唯一方法是在您的设计中验证它。

    请记住、器件之间的引脚可能不同、因此在查看这两个器件之间的引脚分配时请注意。

    请告诉我、这是否足够、或者您是否希望分享更多详细信息来解决这一问题。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    还需要注意的是、AME41-ADJ 的基准电压为1.25V、TL431为2.5V、因此如果没有某些配置、它将不会是一个压降替代器件。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    但斯克供您回复。 没有补偿电路。 只是为使用的 MCU 基准(ADC 内部)提供精密电压。

    客户使用 AME41-ADJ 来使用 MCU 基准电压。  我需要一个 P2P 解决方案来替代它。

    原始版本、我认为应  向客户使用 TI refxxxx 系列。   您能否  为 我解释一下什么是不同的并联电压基准 和串行器电压。 (如果规格相同)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    您是否详细了解了哪些类型的规格对客户至关重要? 它们的优化目标是什么? 您能给我介绍一下 ADC 的哪些信息?

    Tony