This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ATL431:ATL43x 咨询

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986008/atl431-atl43x-consultation

器件型号:ATL431

大家好、

我的客户希望使用 ATL43X 设计可调节稳压器。 他希望获得最大限制电流(10mA)。 我们的芯片能否支持 此设计? 如果可以、如何 进行设计?

非常感谢!

BR

很好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好、

    使用 ATL43x 时、可能能够实现10mA 的最大电流。  您能告诉我有关该应用的更多信息、以及如何使用该器件吗?

    Tony