This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A:最小负载电流

Guru**** 2531030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986049/lm317a-minimum-load-current

器件型号:LM317A

大家好、

有关 LM317A 负载电流的快速问题。 如果 R1/R2消耗5mA 电流、该馈入电流是否达到10mA 的最小负载电流要求、或者 Iadj 是否抵消了这一点? 除了第10页的内容、我找不到有关 Iadj 的更多信息。

谢谢、

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    反馈电阻器可用于设置最小负载电流。  与5mA 要求相比、Iadj 太小、因此不会产生重大影响。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、

    感谢您的回复-我认为他们的主要问题是达到最小负载电流。 那么、只是为了确认反馈电阻器采用的5mA 将计入10mA 最小负载电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Cameron、是的、肯定会!  如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    斯蒂芬