This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:BQ24725A 的最大占空比是多少?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/984728/bq24725a-what-is-the-maximum-duty-cycle-of-bq24725a

器件型号:BQ24725A

大家好、

BQ24725A 的最大占空比是多少? 我在数据表中看不到该规格。

此外,如果 Vout/Vin >最大占空比,BQ24725A 会发生什么情况?

希望得到您的回复、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

     

    最大占空比没有设定设计值、但有几个因素可确定实际的限制。

     

    1) 1) VCC_SRN 睡眠比较器要求输入电压和输出电压之间的最小差值。 VCC 必须至少比 SRN 高275mV 才能打开 ACFET/RBFET。

     

     

      

    我们通常建议适配器电压应比电池的最大充电电压高1V 至2V。 这考虑了 VCC_SRN 睡眠比较器以及适配器和 VCC 之间的压降(尤其是下面显示的二极管 D2两端的压降)、同时还提供了一些额外的裕度、以防万一。

     

     

      

    2) 2)此外、如果由于占空比非常高、HSFET 导通时间过长、则 BTST 电容电压将降至 BTST 刷新阈值以下。 此时、LSFET 将短暂导通、以提供刷新脉冲、从而为 BTST 电容充电。

     

     

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有其他问题:

    1) 1)我们不使用  ACFET/RBFET 引脚进行保护。 因此、我认为这不是一项需要;

    2) 2)所以、正如您说过长的 HSFET 会导致 BTST 电容下降、但 HSFET 防止刷新的最大导通时间是多少? 我需要一个精确的数字。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

     

    HSFET 导通时间是多种工作条件的函数、例如开关频率和占空比。 睡眠比较器要求输入电压和输出电压之间的最小差值、从而为最大占空比设置实际限制。 有关计算示例、请参阅以下链接上的 E2E 主题(尽管睡眠比较器阈值与 BQ24725A 稍有不同):

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/979280

     

    客户的电池充电电压是多少? 我认为、计算客户可以实现的最大 HSFET 导通时间的最简单方法是假设适配器电压比最大电池充电电压高1V。 即使客户未使用 ACFET/RBFET、VCC 电压仍需要足够高、以便 VCC_SRN 睡眠比较器允许转换器运行。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安吉洛

    感谢您的回复。 但我还有一些问题需要您的帮助:

    该器件如何测量适配器电压和电池充电电压? 是峰值电压还是平均电压?

    2. VCC 和 VCC_RSN 之间的最小电压是多少? 哪个引脚用于测量 VCC_SRN?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

     

    1) 1) BQ24725A 通过 SRN 引脚感测 VBAT。

     

    BQ24725A 使用 ACDET 电阻分压器来监控适配器电压并确保适配器电压有效(2.4V < ACDET < 3.15V)、但我想您询问的是 VCC 引脚。 VCC_SRN 比较器需要 VCC 和 SRN 之间的最小差值、从而为最大占空比设置实际限制。

     

    您可以将 VCC 和 SRN 电压视为瞬时电压。 VCC 必须始终高于 SRN、以便满足 VCC_SRN 比较器阈值。

     

    2) 2) VCC 必须至少比 SRN 引脚高275mV。 VCC_SRN 比较器监控 VCC 和 SRN 引脚电压、如下所示。

     

     

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安吉洛

    谢谢! 但还有一个问题、根据您团队的设计、您为什么需要 VCC 引脚和 ACDET 引脚? 我想我们可以使用 VCC 进行适配器检测。 此外、我们为什么需要确保 VCC>V_SRN?

    希望得到您的进一步答复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英里、您好、

     

    ACDET 用于适配器检测而不是 VCC 有多种原因。 例如、VCC 通常是一个二极管、或者在适配器和电池之间。 如果 BQ24725A 仅依靠 VCC 进行适配器检测、则不清楚 VCC 电压是来自适配器还是电池。 此外、通过为 ACDET 电阻分压器选择合适的电阻器值、设计人员可以更加灵活地将有效的适配器输入电压阈值设置为所需的值。

     

    BQ24725A 是一款降压充电器、因此输入电压必须高于输出电压。 如果适配器电压不足以为电池充电、则 VCC_SRN 比较器会使转换器保持关闭状态并降低静态电流。

     

    此致、

    Angelo